请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 主题中讨论的其他器件:TLIN1029-Q1、
您好!
我正在使用 MSP430F2370、 TRF7970A 和 TLIN1029-Q1制作用于资产标签的定制 NFC 读取器板。
在进行光绘之前、我想确认原理图、我将以私密方式发送原理图。
我还想实现远距离(至少10cm)读取功能,那么是否有天线参考?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 MSP430F2370、 TRF7970A 和 TLIN1029-Q1制作用于资产标签的定制 NFC 读取器板。
在进行光绘之前、我想确认原理图、我将以私密方式发送原理图。
我还想实现远距离(至少10cm)读取功能,那么是否有天线参考?