This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:针对 TRF7970A 代码的编译警告

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430F2370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/839335/trf7970a-compile-warning-for-trf7970a-code

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: MSP430F2370

您好!

我有一个基于 MSP430F2370和 TRF7970A 的定制板。 我修改 了用于  MSP430G2553 的 www.ti.com/.../sloc297代码、以便与 MSP430F2370配合使用 、并且运行正常。  

但我收到以下警告、不确定它是什么以及如何解决它。

说明资源路径位置类型
#10443-D null:".stack"段大小需要与4 TRF7970ABP_RFID_Reader_Demo C/C++ Problem 对齐

此致、

Madhudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhudhan、您好!

    请检查在 Project -> Properties -> MSP430 Linker -> Basic Options 下定义的堆栈大小是否是4的倍数。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    堆栈大小的值显示为250。 有人建议我应该将其更改为什么值?

    此致、

    Madhudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhudhan、您好!

    250的值不是4的倍数。 您可以将其更改为248或252字节。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的支持。

    此致、

    Madhudhan