This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650串行读取

Guru**** 2552780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/831649/cc2650-cc2650-serial-read

器件型号:CC2650

您好!

我正在尝试使用 cc2650 Launchpad 读取串行输入。 但是、当该代码上传到 LaunchPad 时、没有任何反应。 如果有人知道做这方面的工作、会有很大帮助。

*\file
*获取串行输入并打印结果。
*
#include
#include
#include "contiki.h"
#include "dev/serial-line.h"
#include "DEV_cc26xx-uart.h"
/*------------------ *
过程(串行输入、"串行输入");
autostart_processes (序列输入);
/*------------------ *
/*------------------ *
process_thread (串行输入、EV、数据)
cc26xx_UART_SET_INPUT (serial_line_input_Byte);
process_bege();
while (1){
process_yield ();
if (EV = serial_line_event_message){
printf ("接收到的输入:%s\n"、(char *) data);
process_end();

这是我应用的代码。串行输出由 launchpad 的 Arduino 到 Rx (DIO3)引脚提供。无法理解为什么不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过 SDK 中的 UART 回显示例。 我认为您应该在示例项目的基础上进行构建。

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOSwNdq3wt600QLx3H9pZQ__krol.2c__LATEST

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二次来了!!

    感谢您的回复。 我能不知道为什么这不起作用吗? 我的目标是通过 udp-client 节点(cc2650)读取串行数据。 读取串行输入数据并将其发送到有效载荷。 即使是 TeraTerm 也不显示 printf 语句。您能否指定我如何读取接收到 cc2650的串行数据并在 TeraTerm 中显示这些数据!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!!!!! 谢谢 FI。 只有我需要使用 cc2650读取串行输入(Arduino 提供)。 然后将串行读取打印到 Tera Term。 上面的代码是 simple-uart.c 但是、当为 cc2650提供串行输入时、TeraTerm 上不会显示任何内容。 我是否要进行任何修改? 有人?? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将邀请 contiki 专家寻求帮助。 看看该线程是否也有帮助。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/748650

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。我解决了我的串行读取问题。我刚刚按照 sunmaysky 博客的示例(udp-client 向服务器发送"on off"命令)进行了修改。

    我还需要了解一件事。如果我错了、请纠正。

    cc2650引脚电压= 3.3且 ADC 位大小= 12?????

    我想将 cc2650 ADC 读数值转换为实际电压值、假设 ADC 引脚电压为1200。

    实数 V =(3.3/4096)*1200

    我的计算是否正确?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isuru、

    我很高兴您能够解决您的串行问题。 由于您的问题正在移至新主题、我建议启动新主题以进行提问(使用页面顶部的"提出相关问题"或"提出新问题"按钮) -这提高了论坛对将来可能有类似问题的其他人的搜索能力,并使线程更具可读性。 它还将帮助我们将新问题分配给正确的人来回答。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    好的。 谢谢