请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS3705 您好!
我的客户有以下问题:
我们有关于 TMS3705A1DRG4的问题。 我们再也无法获得此器件(我们甚至无法在网站上找到它)。 可能是当前 TMS3705系列产品成员之一替代了此产品、但编号对我们来说并不清楚。 3705之后的"A"只应指示器件版本(根据数据表中的器件命名规则)、但它也用于不同的功能(不同类型的应答器以及一些其他注意事项)。
我们的 PCB 制造商建议使用"D"版本、但在我们看来、我们需要"E"版本。 您能否确认哪一个是"A"版本的替代产品? (网站上(或数据表中的旧器件型号是否应指向替代器件型号?)
谢谢你。