您好!
我在从标签读取命令的响应时遇到问题,例如获取系统信息、锁定 AFI、锁定 DSFID、写入 AFI 和 DSFID 命令。 当我读取 FIFO 时,我能够成功发送命令,并且没有从标记获得有效的响应(错误/成功)。 我验证了 lock AFI、lock DSFID、write AFI 和 DSFID 命令是否正常工作、是否更新了它们对应的值、以及是否锁定(使用 NXP 读取器进行检查)、但当我发送命令将锁定的 AFI/DSFID 标签上的值更新到 FIFO 时、我没有收到任何错误响应。
现在、当我发送获取系统信息时、 除了我在 FIFO 中发送的相同标志和命令之外,我无法看到任何数据(对于上述所有命令,如果我设置了标志 X62和命令(如2A ),我只能在 FIFO 中看到这两个值)。
您能不能通过提供正确的格式、设置和 发送标志 以及读取 FIFO 值的时间来帮助我。
注意:我可以成功读取 UID 并 读取 FIFO 中的单个块。