请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC8520 你(们)好
接收器未接收到来自 TX 的数据
这是我的设置
接收器
网络角色:主设备
应用程序角色:立体声输出基站
操作:主机控制
音频接口: DSP,带 MCLK 的24位 I2S
音频流:(从设备到主设备)输入左/右,音频 IO:AD0
流媒体格式:PCME24
TX
网络角色:从属
应用程序角色:立体声输入卫星
操作:主机控制
音频接口: DSP,带 MCLK 的24位 I2S
音频流:(从设备到主设备)输入左/右,音频 IO:AD0,ACH_SET_USAGE0,1
链接后、当我检查 Tx 中的 AD0端口时、我可以看到 I2S 数据格式、但在接收器中、没有数据、只是值较低。
有问题吗? 实际上、我将 AD0用于 TX 和接收器。
我想使用2麦克风系统,所以我选择 Tx 从设备。