This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:LF 通信位时序

Guru**** 773170 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-TRP-DR2B, RF430F5978
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/849780/rf430f5978-lf-communication-bit-timing

器件型号:RF430F5978
主题中讨论的其他器件:RI-TRP-DR2B
你好
我们正在寻找可应用于与 RI-TRP-DR2B (32mm 玻璃应答器多页)兼容的 RFID 读取器环境的应答器 IC。
RF430F5978与 MPT 在通信结构和位时序方面有所不同。
(1)是否可以更改 RF430F5978的 Bank7/Page13的设置以使其兼容?
(2)或者、您能否引入与 MPT 具有相同通信结构的应答器 IC?
等待您的回复
祝你度过美好的一天!
Jung-kil。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junk-kil、

    我们不提供与 多页应答器兼容的应答器 IC。

    此外 、RF430F5978完全不同、无法与配置设置兼容。

    您为什么要寻找 IC 而不是使用 MPT? 与 MPT 的兼容性是固定要求吗?

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helfried、
    我们想将传感器值回复到使用了 MPT 兼容 RFID 读取器的 RFID 读取器。
    没有办法吗?
    感谢您的善意。
    Jung-kil。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jung-kil、

    如果您无法更改读取器协议并修复了 MPT 应答器的协议、则无法更改。

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jung-kil、

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、

    Helfried