This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:错误:无法从器件读取

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/846950/ccs-rf430frl152hevm-errors-could-not-read-from-device

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

当我将 TRF7970连接到计算机时、GUI 显示它已连接。 当我将 rf430frl152hevm 靠近 TRF7970时、在 GUI 上接合"读取全部"后、它显示无法从器件读取。 所有开关均正确显示、并且连接在一天前成功。 那么、产生该误差的原因是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确定问题是 TRF7970A 读取器还是 RF430FRL152HEVM?

    要检查读取器是否正在生成射频场并发送数据、您可以使用示波器(如果可用)、并将 GND 线连接到探头尖端、并将该环路连接到读取器天线。

    RF430FRL152HEVM 符合 ISO15693标准、可通过支持 NFC 的智能手机进行读取。 Appstore 中提供了一些应用程序。

    如果 RF430FRL152HEVM 不工作、则可能需要对固件进行重新编程。 为此、需要一个 MSP430 JTAG 工具。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Helfried