您好!
我想通过读取器读取 HDX 和 FDX 标签。
我阅读本文档、
但我不能看到这里的 IC 或模块名称、
可以帮帮我吗?
我的主要目的是读取这两种类型的标签、读取器和标签之间的距离必须约为50cm、
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想通过读取器读取 HDX 和 FDX 标签。
我阅读本文档、
但我不能看到这里的 IC 或模块名称、
可以帮帮我吗?
我的主要目的是读取这两种类型的标签、读取器和标签之间的距离必须约为50cm、
此致。
Samuela -
您所连接的任何内容都不可读-
尽管如此、您显然需要多协议读取器、可能需要双频-您将使用哪种 FDX 标签? (了解您是否还需要125kHz)
TI 制造了 HDX 标签(其中的许多变体)和 HDX 读取器 IC (如 TMS3705)和读取器(如 RI-STU-MRD2)。 我们还有 TRF4140、它支持两种协议类型(FDX 和 HDX)
对于距离要求、您必须在应答器和天线的尺寸上保持稳定、以确定设置是否可行、以及您是否需要放大的系统。 您可能难以在远处获取 FDX 标签、通常它们的读取范围比 HDX 标签低25%至50%。 这意味着、如果您将 FDX 标签读取到50cm 处、您很可能能够读取75cm 至1m 处的 HDX 标签。 根据我自己对 LF 的体验、要获得这种距离、您需要 RI-RFM-007B 等高功率读取器以及 RI-ANT-G02E 尺寸的天线、使用不小于32mm 或23mm 的玻璃标签、使放大器电源轨关闭+24VDC。 (这大约是此频带的输出功率限制、全球范围内、BTW、大约20W)-如果您使用的标签大于此值、则可以关闭电源。 请参阅随附内容、详细了解我在这里的意思。
e2e.ti.com/.../1537.Metric-LF-Read-Ranges_5F00_Antennas_5F00_Voltages.pdf
如果您正在进行牛跟踪-您将需要距离和更大的天线、这些天线可以安装并保持在室外。 这意味着您需要购买或设计高功率读取器、所需的天线也是如此。
我之前发送的 PPT 让您了解天线所需的尺寸和形状、以及牛群跟踪应用所需的功率(通常在10W 至20W (关于监管限制)范围内
对于天线设计-您将需要一个具有合适 Q 值的谐振回路、该回路与读取器相匹配(因此您可以在磁场中获得所需的电流、 但不要过度使用)-对于基于 S2000的高功率系统(例如、使用 RI-RFM-007B)、我们使用高 Q 天线来获取功率、然后高 Q 也用作滤波器、以阻止不必要的环境噪声。 对于这种远距离应用、基于 IC 的读取器(无放大器)无法提供所需的电流、 因此、这会导致购买硬件和天线或进行设计...这是您需要仔细考虑的问题、因为这样做不仅能让您获得正常工作的成果、而且还需要花费大量的时间和金钱 但也通过了针对您打算销售或运营的地区的监管认证测试。
如果我是您、我会考虑在 RI-RFM-007B + RI-CTL-MB2B + RI-ANT-G01E-30设置消失之前购买这些设置、前提是仅供参考以了解如何正确执行此操作。 对于 LF (在过去20年中、我一直在 RFID 应用中使用)、没有比这更好的系统了、因此、这些系统非常适合作为参考。