This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:使用 EasyLink 的 CC2650+CC2592固件

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/579653/cc2650-cc2650-cc2592-firmware-using-easylink

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2592

您好、香榭丽舍

我的客户正在使用 CC2650+CC2592进行无线控制。 该固件基于 EasyLink。 他们在问我们是否可以提供参考代码? 或者如何修改 EasyLink 项目以在其板上采用?

非常感谢。

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    我们没有采用 CC2592配置的示例代码、但可以使用 CC2650+CC2592 设计的以下 Wiki 和 应用手册中的信息修改任何示例 。 必须正确配置提供 PA_EN、LNA_EN 和 HGM 信号的 GPIO、并且需要修改 PA 输出功率表。 应用手册中的表格可用作输出功率设置的参考、但是、客户可能需要对这些值进行微调以解决电路板设计中的差异。

    此致、