This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:在 SCIO 上获取响应时序

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/576954/tms3705-getting-aleatory-response-timing-on-scio

器件型号:TMS3705

我在同一电路中使用 TMS3705已近6至7年。

我正面临一个问题、在大约20天的全面运行后、这个问题已经出现。
响应时间(当 TXCT 在充电时间之后变为高电平时)通常在20ms 内、但在运行20天后、响应时间现在是随机的。 有时、我可以在20ms 内得到响应、但现在大多数情况下、我得到的时间大于20ms。 有时为200ms、400ms 甚至800ms。
我无法让系统等待800ms、以便 TMS3705提供 ID。

我怀疑电源、因为 TMS 由电池供电、因此升压升压电压为5.5V。
根据数据表、5.5V 是建议的最大电压。
这是问题吗?

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    您是否知道升压电路是否有可能在短时间内提供超过5.5V 的电压? 如果5.5V 是恒定的、那么应该是可以的、但是任何少量的电流都有可能损坏芯片。

    您是否可以更换 TMS3705芯片并查看通信是否有所改善? 如果芯片损坏、则新的 TMS3705应立即按预期运行。

    您可能还需要考虑在 TMS3705 VIN 和升压输出之间使用分压器来使电压稍微降低(5V 可能是好的、但即使只是5.3V 也能为您提供更大的灵活性)。 您可以先使用当前芯片尝试该方法、然后再进行芯片交换、看看该方法是否可以提高性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、感谢您的回复。

    实际上、将 TMS3705替换为新的 TMS3705可以解决这个问题、至少可以暂时解决这个问题。

    当升压转换器通电时、它从0V 变为5.5V、开关引起的纹波有时可能会达到5.7V、但在稳定后、当 TMS 需要电流时、纹波保持在100mV 峰峰值。
    设备连续工作20天以上、因此很少出现这种瞬态情况。
    不过、数据表指出绝对最大值为7V、我从未达到该电压。

    我可以将升压转换为仅提供5V 电压、但5.5V 为我提供了一点额外的读取范围。 我真的需要这个额外的范围、因为我有一个与天线串联的电阻器来限制能量。 我无法更改该电阻器、但它会显著减小我的读取范围。

    在5.5V 电压下工作正常。
    这是预期行为吗? 高于5.5V 但低于7V 的电压尖峰会损坏芯片?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    这取决于尖峰的数量、发生频率、是否在运行条件下发生等

    我无法确定超过5.5V 的100mV 峰值是否会影响芯片、但考虑到芯片运行良好已有很多天、然后开始出现故障、这应该是一个需要仔细考虑的问题。 此外、TI 不保证器件能够在高于5.5V 的电压下正常运行。 通常情况下、TMS3705的工作电压为5V、Vdd 上的0.5V 容差为电源上的纹波开关提供了缓冲器、并且预计不会为器件提供具有100mVpp 纹波的5.5V 电源轨、因为这超出了建议的工作条件规格。

    请注意以下有关7V 绝对最大规格的信息: 应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为在应力额定值下的工作情况、对于这些额定值下的器件功能运行或者任何其它超出建议运行条件下的功能运行、在此并未说明。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    根据描述、芯片更换立即解决了问题、我认为很有可能发生故障器件的某种损坏、并且工作电压令我怀疑这可能是根本原因。

    我知道需要获得完整的读取范围、因此、可能只需将电压调节到5.4V 即可解决纹波问题? 我同意稳定前的小过冲不是问题、因此、仅确保工作条件下的开关纹波最大值保持在5.5V 以下应该足够了、并且仍然提供比下降至5V 更好的读取范围。

    放大读取范围的另一种方法是使用这样的解决方案、这样可以让您将器件保持在安全的5V 设置、同时仍能提高性能: http://www.ti.com/lit/an/scba031/scba031.pdf