请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7962A 主题中讨论的其他器件: TRF7960A
我使用 TRF7962A 作为 RFID 读取器、使用 ST 公司的 LRI2K 作为我的标签。
通信协议是 ISO 15693。
因此我必须获取 E0 02 xx xx 的 UID ... 当我正常读取 UID 时。
使用的库存命令如下所示:
命令[0]= 0x8F;
命令[0]= 0x91;
命令[0]= 0x3D;
命令[0]= 0x00;
命令[0]= 0x30;
命令[0]= 0x26;
命令[0]= 0x01;
命令[0]= 0x00;
发送该命令后、IRQ 寄存器被初始化、FIFO 状态寄存器被读取。
然后读取大小为10的 FIFO。
IRQ 寄存器和 FIFO 作为最后一步被复位。
但为什么我无法获取 E0和02数据?