This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:寄存器设置错误时、识别距离更长

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/598103/trf7963a-recognition-distance-is-longer-with-wrong-register-setting

器件型号:TRF7963A

您好!

我的客户使用的是具有3.3V 输入电压的 TRF7963A。
在测试期间、他们发现了 TRF7963A 的奇怪行为
对于完全相同的电路板、当它们将芯片状态控制寄存器(0x00)设置为0x20 (VIN 电压范围为3V 操作)时、标签识别范围大约为4~9 cm。 但是、当它们将该寄存器设置为0x21 (VIN 电压范围为5V)时、识别距离将增加到18~37cm。 电流消耗没有很大差异。

他们的问题是:
1、这是正常操作吗?
2.如果不正常,在使用3.3V 输入电压时是否可以设置5V 工作电压?
3.如果不正常,他们如何解决这个问题?

为了降低电流消耗、它们应该如何处理硬件?
这是它们的原理图。

此致、
TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您在 VDD_X 上放置2.2uF 和0.01uF 电容器、然后再次检查。 这里的想法是、您通过未正确连接此稳压器来诱导芯片内部的噪声。