This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:查询此部件可用于的距离

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/596194/trf7970a-query-on-distance-that-this-part-can-be-used-for

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: TRF7960

您好!

请告知 TRF7970A 是否支持10cm 的读取距离。

另外、建议 TRF7960是否支持10cm 的读取距离。

此致

Atul Bhakay

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul -一般、是的、以及更多-

    但是、有些标签很小、RFID 读取距离不仅取决于读取器输出功率和天线尺寸、还取决于所用标签的尺寸(产生的耦合因子)以及所使用的协议等

    因此、您需要指定正在使用的标签协议和标签尺寸、以及读取器天线尺寸。

    例如:

    30cm x 30cm 天线连接到 TRF79xxAEVM (板载天线断开连接)、以全功率输出运行时、ISO15693标签的性能符合预期

    TRF7960EVM (200mW)           (带300mm x 300mm 天线) 22mm 圆形(洗衣标签) 24mm 圆形(镶嵌片) 45mm 方形镶嵌片 -CB2A 卡(中等矩形) -CB1A 卡(大矩形)
    读取距离 8厘米 6厘米 16厘米 22厘米 28厘米

    在 TRF7970ATB 的用户指南中、我放置了类似的图表(这是一个更小的天线、具有多种协议、第19页)