This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970AEVM:TRF7970A 固件在分页输入上挂起-如何重新获得控制?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/605552/trf7970aevm-trf7970a-firmware-hangs-on-garbaged-input---how-to-regain-control

器件型号:TRF7970AEVM

您好!

TRF7970A EVM 固件在接收来自通信端口的分格式输入时挂起。

例如 、写入寄存器后的额外 CR-LF 字符对。

在这种情况下、EVM 挂起、无法重新获得对它的控制、

除非通过按下安装在电路板上的小按钮显式将其复位。

当 EVM 封装时、这可能是不可接受的。

是否有任何解决方案可通过 通信端口发送某些序列来恢复控制?

谢谢、

Joseph G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    TRF7970AEVM 仅用于与 TI GUI 进行通信。 没有实施错误处理以避免出现您所描述的情况、您需要添加此类功能。