This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970AEVM:TRF7970AEVM 近程模式

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/602910/trf7970aevm-trf7970aevm-vicinity-mode

器件型号:TRF7970AEVM

我有一位客户希望在将 TRF7970AEVM 从接近模式更改为 接近模式方面获得帮助。 我们在产品文件夹或任何其他位置查看了有关如何执行此操作的说明或说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devon、

    ISO15693标签被认为是 VICC、所以如果 GUI 被用来与 ISO15693标签一起运行、那么我认为它可被认为是在'邻近模式'中。

    如果他们询问邻近模式、我认为他们需要比 EVM 提供的读取范围更大的读取范围。 是这样吗? 如果是、他们需要哪种读取范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2到3英尺是读取范围
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devon、

    这是 TRF7970AEVM 或 TI 提供的任何评估硬件都无法实现的。 通过将功率放大器与 TRF7970A 配合使用、您可能会接近2ft 的范围、但我们不会为此类应用提供支持。 不过、您可能会在 E2E 上找到未发布的应用手册...

    通常、对于这些应用、需要高功率 HF RFID 读取器。 Feig Electronics 等公司也是如此。 但它们并不便宜。