This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970AEVM:评估软件可以#39;t 在 Win 7上查找电路板;问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/601887/trf7970aevm-eval-software-can-t-find-board-on-win-7-questions

器件型号:TRF7970AEVM

你(们)好 我有 TRF7970A EVM 和 Windows 7。 尽管我可以将终端程序连接到串行端口并查看其产生的结果、但关联的 Win 7应用程序找不到该板。 软件在 COM 端口12至1之间循环、并且从不连接到端口 COM11 (这是 SiLabs 芯片最终的位置)。

我的另一个问题是:我可以使用此 EVM 将数据写入与其附带的 NFC 标签吗? 我需要 NDEF 格式的数据来查看我有的另一个读取器是否可以工作。

谢谢、

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    您能否尝试将 COM 端口设置为较低的端口、如2或3? 我知道自动扫描应该在11点找到它、但我记得有一些人遇到了这样的问题。

    如果不起作用、您能否提供列出端口的设备管理器屏幕截图? 我想确保正确安装了 SiLabs 驱动程序。

    关于 NDEF - TRF7970AEVM 不支持 NDEF、但您可以通过了解如何将自己格式化为 EVM 随附的5类标签来逐个编写 NDEF 消息。

    不过、对于 NDEF、我建议使用以下应用手册中的固件/硬件: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa227