This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 协调器和终端设备之间是否有任何同步方式?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/600566/is-there-any-way-to-sync-between-coordinator-and-end-device

主题中讨论的其他器件:TIMACCC2650

您好!

 

我使用的是 CC2650 TIMAC 和 IAR Workbench

 

是否有办法单独访问协调器和终端设备的时钟并将其用于协调器和终端设备之间的同步? 如果没有、协调器和终端设备之间是否有任何同步方式?

 

谢谢

Mahadev

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahadev、

    我建议研究 TIMAC 内部的信标模式、它将为您提供协调器和终端设备之间的同步机制。

    此致、
    /TA