This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:不带 MSP-FET 或 TRF7970A 的 RF430FRL152H 编程(将数据编码为)方法

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-FET, TRF7970A, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/569073/rf430frl152h-ways-to-program-encode-data-into-rf430frl152h-without-msp-fet-or-trf7970a

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: MSP-FETTRF7970A

我为 当前项目订购了 RF430FRL152H、但没有  MSP-FET 或 TRF7970A。 我需要将一些字母数字数据放入标签中。

那么、我如何在不使用 MSP-FET 或 TRF7970A 的情况下实现它。

是否可以通过我的笔记本电脑通过某些 IDE 对其进行编程? 我想知道如何在没有读取器的情况下将数据放入 RF430FRL152H 中。

  大多数帮助网站都提供基于 MSP-FET 或 TRF7970A 的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradnya -  

    对于主机接口到存储器的描述 -这正是我想您描述的内容-请首先参阅此处的第2.3.4节、它介绍了如何通过 I2C 或 SPI 使用 LaunchPad 来设置 EVM:    

    这将是与器件进行连接的方法、而不是通过无线方式或与 FET 工具进行连接。 然后、您可以按照固件用户指南操作   、其中概述了您需要与此器件一起使用的 I2C 或 SPI 协议:(请参阅第5节)-希望这是您所需的内容-这至少应使您走上满足应用需求的正确轨道。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在为 RF430FRL152HEVM 寻找 LaunchPad 类型的编程器、则 EVM 没有。

    但是、您可以使用连接到 RF430FRL152HEVM 的 LaunchPad 通过 SPI 或 I2C 对其进行编程。

    这可用于在 NDEF 文件中进行编程、稍后可通过 NFC 读取器读取 NDEF 文件。

    有一个使用 MS430G2 LaunchPad 的 SPI 示例。  在此处查看 E2E 主题:

    http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/p/553393/2023738#2023738