This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:TMS3705最大功率传输

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/565220/tms3705-tms3705-maximum-power-transmission

器件型号:TMS3705

大家好、社区

我们正在发布使用 TMS3705的产品。 我需要知道 TMS3705的最大功率传输。 您有此信息吗?

Tnx 非常高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Felipe、

    由于我自己不使用该器件、我必须向我们的一些其他专家咨询这方面的问题。

    您能不能告诉我您的产品中 TMS3705的工作电压是多少、我认为这可能会影响最大功率传输数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tnx、请 您注意 Ralph、

    我们的 TMS3705的工作电压为+5V、当出现图表上升时、流耗为125mA。 我们不使用放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    费利佩-
    您是否在寻找最大射频传输或总(可能)电流消耗值?
    您是否使用谐振回路值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要知道最大射频传输。

    是的、我使用根据文档中给出的公式计算得出的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约为100mW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tnx 非常感谢 Josh。