This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500+CC2591 EN 301 489-1抗扰性问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2500, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/588718/cc2500-cc2500-cc2591-en-301-489-1-immunity-problem

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他部件:CC2591CC2592

您好!

我们的客户正在其客户电路板上的中测试 CC2500和 CC2591/CC2592
ETSI EN 301 489-1 9.2射频电磁场(80MHz 至1000 MHz 和1 400 MHz 至2 000 MHz)。
根据其测试结果、
射频有时会在1800~2000MHz 左右断开连接。
通过用屏蔽片覆盖天线的前端可以避免这一问题。
如果对此问题有任何建议、请告知我们
例如软件或硬件原理图解决方案。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto、您好!

    预计射频通信在特定场强和频率下不起作用。 只要在字段被删除时重新建立通信、这是可以的。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik - San、

    感谢您就此问题提出的建议。

    客户已与认证组织讨论过。

    根据以下 ETSI EN 文档、"瞬态现象的性能标准"
    只要在字段被移除时重新建立通信、就会感到满意。
    www.etsi.org/.../en_30148901v020200a.pdf

    而"持续现象的性能标准"则不能满足
    因为此标准要求 RF 不会断开连接。
    认证组织提到了客户测试结果
    无法通过此标准。

    同时、我们的客户希望了解此问题的原因和解决方案。
    内部滤波器饱和是否会导致这种情况?
    这是否通过添加外部滤波器来改进?

    如果有任何建议、请告知我们。

    此致、