器件型号:TRF7970ATB
大家好、
我将 MSP-EXP430F5529板与 TRF7970ATB 搭配 使用、并将 NFCLink 1.0.0.3 + Stollman NFCPlayer 1.0.153.5用于测试 NFC 功能。
在构建和刷写示例固件 RW_P2P_CE_1后、它能够使用 NFCPlayer 连接到目标板并通过 USB CDC 端口启动 NFC。
但是、在闪存目标到 UART 主机接口的示例固件 RW_P2P_CE_2之后、它无法使用 NFCPlayer 连接和启动 NFC。
使用的连接配置为:
"READERTYPE=TRF7970 IOTYPE=串行端口=COM5"
从"eZUSB"连接到主机并被枚举为"MSP430应用 UART"的 UART 端口。
NFCPlayer 中显示的错误日志为:
15:56:05:268 CNfcPlayer:nfcStart:输入
15:56:05:270 CNfcPlayer::nfcStart:全局 NFC 标志:0xF8EFF9F7、L1标志:0x00050030 -如果本地(特定于配置)标志被置位、将被忽略
15:56:05:270 CNfcPlayer::nfcStart:没有本地跟踪。找到 NFC 参数-添加全局或默认参数
15:56:05:270 CNfcPlayer::nfcStart:未找到本地跟踪。L1参数-添加全局或默认参数
15:56:05:270 CNfcPlayer::nfcStart:初始化
15:56:05:271 CNfcInstance:nfcStart:ENTER
15:56:05:305 CNfcInstance:nfcStart:已加载 NFC 库
15:56:05:305 CNfcInstance:nfcStart:NFC API 版本:2.4
15:56:05:305 CNfcInstance:nfcStart:NFC 堆栈版本:16.1.153.0
15:56:05:318 CNfcInstance:nfcStart:NFC 控制器已初始化
15:56:07:332 CNfcInstance:nfcStart:! 创建 NFC 应用程序失败(代码:4)
15:56:07:335 CNfcPlayer:nfcStart:! 实例初始化失败(代码:4)
15:56:07:336 CNfcPlayer::nfcStart:Exit (状态:4)
通过用户指南进行搜索、我找不到任何有用的信息来通过 UART 进行设置。
有人能帮您看看这里缺少什么吗?
提前感谢!
BR、
王新