This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:RF430CL33xx 动态感应器作为服务接口

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/635880/rf430cl330h-rf430cl33xx-dynamic-transponder-as-service-interface

器件型号:RF430CL330H

大家好,  

我很想使用 RF430CL33x 无线 升级到另一个 MSP430FRxxx 器   件,因此我要在设计中添加 NFC,以启用无线电固件升级并终止实际的有线串行连接。   此固件更新将在 FAB (以便能够关闭产品机箱)和使用生产工具 (因此无需 兼容任何 NFC 消费类设备)中进行。  

两个问题:

-我应该在 FRAM 设备上为该应用程序保留多少代码?   如果我可以在实际器件上生活、这将是底层

关于天线,考虑到我位于固定环境网(我的生产设施),我很想让天线尽可能小。 您是否有任何建议/参考?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    我应该能够很快提供大致的固件编号、需要与之前研究过此类应用的同事进行核实。

    同时...

    对于天线尺寸、其中的许多尺寸将取决于它们设置环境的方式。 读取器天线越靠近标签(引导加载程序)天线、天线就越小。 读取器天线的外形尺寸/尺寸也需要稍微相似、因为所有这些都是通过电感场耦合实现的。

    天线还需要正确调整、并且具有经过良好调节的天线将有助于在更小的外形尺寸下提供良好的性能。 此应用手册可为 以下内容提供帮助:www.ti.com/.../sloa197

    他们正在寻找什么尺寸的开胃菜? 我可能可以评论一下天线是否会更小、或者相反、如果他们看天线太小而不实用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    好的、固件近似值不会像我所希望的那样好、因为我们为 CL331H 引导加载程序进行了一些未完成的开发、但我错了。 不过、这里是一个起点。

    对于基于我们的示例驱动程序(http://www.ti.com/lit/zip/sloc330)控制 CL331H 的驱动程序的近似值、您可以查看4.5kB 的闪存、~300字节的 RAM 和 X 量的存储消息。 我们的 Web 示例使用9.1kB 来存储消息、但它们的使用量应该少得多、因为它们希望直接为其应用程序写入 FRAM 程序空间、而不需要在其他地方缓冲。

    至于 FRAM 引导加载程序方面以及该内容的增加量、这是一个 MSP430问题、但首先、本文档应该非常有用: http://www.ti.com/lit/pdf/slau550

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    好的、非常感谢
    此致
    卡洛