请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 在路上、并已在客户端的计算机(Windows 7 32位)上安装了上述应用程序、希望让他拥有一个工作正常的"demo"应用程序。
在 MSP-EXP4305529LP 上安装了全模式固件后、该板确实会连接到 TI NFC 工具 AOK。
查看 System.NullReferenceException:对象引用未设置为对象的实例。
正在将所有 Windows 更新应用到有问题的计算机,但-这是32/64位吗? GUI 是否仅为64位? (主板未正确连接到运行 Win 7 64位的另一台计算机。 有其他问题,但主题不同!)
成功连接到 GUI 后、LED 也不会亮起、正如用户指南所建议的那样。