This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TRF7970A:SDM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/631473/starterware-trf7970a-sdm

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:TRF7960A

工具/软件:Starterware

以下是 TI 特别直接模式的一部分。

您能否告诉我、在上述情况下(由于 SS 高电平)、我们为什么不需要虚拟读取?

我们还会看到另一个器件的虚拟读取。

如果我们发送0x4C、不需要虚拟读取过程、并且在发送0x6C 时需要额外的虚拟读取(ex.0x3E)?

e2e.ti.com/.../SDM_5F00_Dummy-Read.pdf

最棒的酒店

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、您好!

    我不认为虚拟读取实际上是必需的。

    对于较旧的 TRF7960A 器件、这是正确复位 IRQ 的要求、但 TRF7970A 不需要虚拟读取。 SDM 代码是从60A 的示例中修改的,因此我认为,虚拟读取只能看到一个旧的60A 代码的伪影,而该伪影并未被删除。 请随意删除虚拟读取、这样操作不应受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    我非常喜欢您的评论。

    BR、

    不适用