This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:更多适用于 DLP-7970ABP 的源代码

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, MSP430FR5869, TRF7970A, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/630994/trf7970a-more-source-code-for-dlp-7970abp

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABPMSP430FR5869MSP430F5529

您好!

客户正在 使用 EVM 软件处理 DLP-7970ABP。 (sloc297c)

客户希望使用 MSP430FR5869而不是 G2553来驱动 TRF7970A。 所以,他确认他在 IDE 上遇到了一些错误。您对此有何建议 ?

有一个汇编器文件 VLO_Library.asm、用于校准 VLO。 是否必须使用 VLO (校准)? 是否可以在内部使用8MHz、或者使用 VLO 的目的是降低功耗?

最后、您能为 TRF7970A 推荐其他库或源代码吗?

谢谢、

金属

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mete、

    之所以使用 VLO 校准、是因为在 G2553中、VLO 用于拉取 ACLK、并且需要为该 MCU 解决随时间推移产生的 VLO 漂移。 您需要询问 MSP430小组 MSP430FR5869是否存在随时间推移的 VLO 漂移、或者您可以使用不同的时钟源而不必担心。

    我不明白为什么您需要不同的库、但另一个甚至是一个选项的库很难放入 FR5869、这是我们的 NFCLink 独立库、支持所有 NFC 模式、示例位于 MSP430F5529上。 对于读/写器、相关应用手册为:www.ti.com/lit/pdf/sloa227、但不涵盖缩小固件尺寸。 如果他们决定继续使用该固件、我需要了解他们的应用目标、然后可以提供有关减小尺寸的指导。