主题中讨论的其他器件:CC1100、 CC1150、 CC1101
您好!
我使用 RF Studio 7来设置寄存器以实现较低的数据速率和 RX BW。 CC1100射频芯片的工作设置很长一段时间、即250kbps、540KHz、MSK、433.92MHz。
我注意到某种程度的工具性能不准确、当基于一个典型设置并更改数据速率和带宽时、只会导致 MDMCFG4发生更改。 但是、当基于其他典型设置并更改参数时、除了 MDMCFG4 寄存器之外、还会导致以下其他更改: FSCTRL1、 FOCCFG、 BSCFG、 AGCCTRL2、 AGCCTRL1、 AGCCTRL0、 FREND1、 FSCAL3。
我查看 CC1100数据表以验证这些更改、但仍然没有意义、因为如果降低数据速率、为什么应降低 AGC 设置、例如从最大设置降低 LNA 增益。 不明白为什么其他寄存器也会受到影响?
两个设置工具的选项都不会导致期望的性能、仅更改 MDMCFG4显示125kb/270KHz 的性能比 250kbps/540KHz 差。 当根据工具更改其他寄存器时、仍然没有看到太多改进。
那么、使用该工具的最佳方法是什么? 使用 ccdebuger?