This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:可与 CC2592配合使用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC8520, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/616631/cc8520-can-work-together-with-cc2592

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他部件:CC2592CC2590

我们购买并试用了具有板载 CC2590射频扩展器的 CC85XXDK。 我们的应用需要更大的覆盖范围。 我注意到还有另一个射频扩展器 CC2592、它的输出将增加几 dB。 CC8520是否支持 CC2592? 谢谢!

弗兰克

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    是的、CC8520与 CC259x 系列范围扩展器兼容。 有关接口的详细信息、请参阅《CC85xx 系列用户指南》: www.ti.com/.../swru250
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    如 Rachel 所说、CC2592将与 CC85xx 器件搭配使用。 所有 CC259x 范围扩展器的控制接口都是相同的。 请记住、由于法规要求、PurePath 无线在欧洲的功率限制为10dBm。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    是的、我们知道法规限制。 谢谢!

    我们正在尝试通过将 CC2590替换为 CC2592来修改 CC85XXDK-Headset、并查看范围的改进。 它们的引脚似乎不兼容。 我看到有 CC2592评估板、但找不到购买链接。  

    您能建议一种良好的 CC85XX + CC2592原型设计方法吗? 谢谢!

    弗兰克

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    使用 CC2592正确评估 CC85xx 的唯一方法是构建一些原型。