This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2538DK:cc2538中的闪存问题

Guru**** 2587355 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/627782/linux-cc2538dk-flashing-issue-in-cc2538

器件型号:CC2538DK
主题中讨论的其他器件:CC2538

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试刷写 cc2538中的固件、但遇到错误。 根据 cc2538-BSL、目标系统操作系统为防暴且用于闪存处理。 在这里、我还在执行复位 cc2538。

下面显示了命令行错误、

"错误:无法连接到目标。 确保启动引导加载程序。 (同步序列无应答)"

系统是 Linux Ubuntu、我通过命令行执行该过程。 根据引导序列、首先写入0x55和0x55、然后等待同步响应。  

解决此问题的可能解决方案。 如果我在这方面得到任何建议/帮助、那将更值得接受。