This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:是否有任何具有更稳定、范围更大 BLE 的 MCU?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2592, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/626285/cc2640r2f-is-there-any-mcu-which-has-more-stable-and-larger-range-ble

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2592CC2590

尊敬的 TI:

我需要一个具有更大 BLE 范围和更稳定连接的 MCU。 但是、我的任务不允许现在使用更多器件。

CC26XX 系列中是否有任何 MCU 具有更高的电流消耗、但具有更强大、更稳定的 BLE?

如果没有、是否有任何具有 ARM 内核的 MCU (BLE Stack 3.0.1是最好的)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有哪种范围要求? CC2640R2F 已提供具有-97dBm BLE 灵敏度和5dBm 输出功率的一流链路预算。 使用新的 BT5编解码器 PHY 将灵敏度提高到-103dBm。

    您可以通过添加 CC2590或 CC2592范围扩展器来提高输出功率。

    谢谢、
    Fredrik