This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 与 DLP-RFID2命令对比

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/622193/trf7970a-trf7970a-vs-dlp-rfid2-commands

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H

工作台测试:TRF7970A EVM 控制应用-> TRF7970A EVM ->我们基于 RF430FRL152H 的设计

设置:在15693选项卡上、选择高数据速率、执行设置协议、然后资源清册命令返回有效数据

在测试选项卡上、输入字符串以设置152H 块0、开始采样(HT Alex K)"180221000100700001010000"、EVM 响应"[00]"

读取块00 "010B000304180220010000"返回有效数据、读取块09 "010B000304180220090000"返回有效数据。

这一切在工作台上都可以正常工作。

现实世界:PIC24 -> DLP-RFID2 (通过 UART)-> 我们基于 RF430FRL152H 的设计

设置:与工作台上使用的命令/序列相同、外加启用外部天线 "01080003042B0000"

读取 TI dumb 标签 "010B000304180220010000"将返回有效数据。

2.发送 "180221000100700001010000"到152H 上的设置/开始采样不会导致 ACK、DLP 在复位前无响应。

再次阅读"7960EVM ISO 15693主机命令"会向我建议"0123000304 010B000304180220010000 0000"(无空格);无帮助。

寻找关于我可能遗漏或误解的建议。

感谢您阅读此帖子!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken 您好、

    我从未见过 DLP-RFID2与 RF430FRL152H 器件相连接、因此不确定是否是100%、但我最初的怀疑是它可能不知道在第一次尝试写入时如何发送8个数据字节。

    首先尝试使用 TI dumb 标签的字符串:"010B000304180220010000"

    如果该格式有效(它应该是使用完整字符串的读取块的正确格式)、则尝试:"01120003041802210001007000010100000000"

    我认为您提供的0123000304 010B000304180220010000 0000的字符串无效...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    您的字符串正常工作、我的字符串格式错误。  感谢你的帮助!

    此致、

    Ken