This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:将 CC2640R2F 连接到 CC2590

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2590, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/613550/ccs-cc2640r2f-connect-cc2640r2f-to-cc2590

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2590

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将使用 CC2640R2F 和 CC2590来扩展范围。 我能否将 CC2640R2F 的 RF_N 端口连接到 CC2590的 RF_P 端口、并将 CC2640R2F 的 RF_P 端口连接到 CC2590的 RF_N 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Heinrich、

    两个器件上的 N 和 P 端口可互换、连接它们时应确保射频走线不必相互交叉。

    对于 CC2590布局、您需要非常密切地遵循 CC2541-CC2590EM 参考设计。 这包括电源布线和去耦组件的布局。

    在 CC2640R2F 和 CC2590之间、您只需为 RF-P 和 RF-N 之间的单个分流器组件提供一个占位符 不需要其他组件。

    此致、
    Fredrik