This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:EVM 协议格式参数

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/611604/trf7970a-evm-protocol-format-parameters

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:TRF7960

我将上述器件型号中所述的评估模块与 RF430FRL 电路板配合使用、以实现使用 NFC 通信协议的应用。 我有一份文档、标题为"TRF7960评估模块- ISO 15693主机命令" 、以便能够了解 TRF7960 EVM 主机协议格式。 在文档的第10页上、有一个表格以格式指定了每个命令类型的参数。 在 WRITE register 命令中、它说参数是:address、data、address、data、这会使我失望、因为为什么会有两个地址。 如果有人能解释这些参数是如何工作的、这将会大受欢迎;地址是与基址寄存器地址偏移量、还是它到底是什么? 为方便起见,我附上了一份文件副本。  

e2e.ti.com/.../sloa141_5F00_HostCommandProtocolForTRF7970AEVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Saif,

    该命令写入两个寄存器。 因此、它用0x21的值写入寄存器0x00、然后用0x00的值写入寄存器0x01。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 作为后续问题、这些地址是否相对于存储器映射中的基址寄存器地址? 如果是、该基地址是什么? 我只需要知道该地址的上下文、就可以弄清寄存器0x00是什么、例如在存储器映射中。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Saif,

    这些是 TRF7970A 内部的寄存器。 没有与它们相关的"内存映射"。 请参阅 TRF7970A 数据表 的第6.15节:www.ti.com/.../trf7970a.pdf