This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2591EM-RD:CC2591的连接和断开选项、可节省成本

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/610785/cc2530-cc2591em-rd-connect-and-disconnect-option-for-cc2591-to-save-cost

器件型号:CC2530-CC2591EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2591CC2530

各位专家、您好!

据我所知、如果我想扩展 CC2530的范围、我可以使用 CC2591范围扩展器和 CC2530+CC2591组合布局显示、为了执行该操作、连接了两个芯片。 我想知道是否有任何选择可以灵活地将 CC2591用作外部器件(未完全连接到 CC2530)、以便我可以在需要时将其插入和拔出。 它的工作方式类似于 USB 设备。 当我想扩展我要插入的范围时、我会将其移除。 感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要像母板和子组合一样进行设计、如插件模块。
    我想您可以了解 CC2530+SE2431设计。 SE2431具有旁路模式。 如果不想使用 PA、则可以使用 By-Pass 选项。

    谢谢、
    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经了解了 CC2530+SE2431设计。 在布局中、两个器件都连接在一起、但现在我不想连接范围扩展器以节省成本。 此外、我希望在 CC2530设计中保持端口开放、因此在将来需要扩展范围时、我只需插入范围扩展器即可。 使用 CC2530还是使用范围扩展器是可行的? 谢谢。

    此致、

    转子