This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-R6C-001A:RI-R6C-001A 作为 HF 发送器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/646849/ri-r6c-001a-ri-r6c-001a-as-a-hf-transmitter

部件号:RI-R6C-001A

我想将这个芯片用作具有25%调制的 HF 发送器、并将接收器部件接地!  

我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lusanda、

    我们拥有比 RI-R6C-001A 更新得多的器件。 我对该传统器件一无所知、因此我无法为您的应用提供帮助。

    请查看使用 TRF7960A 或 TRF7970A 是否适合您。 他们可以在22%和30%的频率下支持提问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、我已经购买了器件、我的印象是 TI 为他们销售的每个产品提供支持。 我看到我犯了个错误!

    由于我的设计的时间限制和发货时间、我将无法再做一个订单。

    谢谢你

    Lusanda Mdibi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lusanda、

    这通常是正确的、但具有推荐替代器件或列为"不推荐用于新设计"(NRND)的器件可能仅限于不提供支持。 对于 RI-R6C-001A、它仍在由早在设计中就已经使用过的客户使用、 但是、由于 TRF79xxA 系列器件性能卓越、几年来我们一直没有使用该器件进行新设计、因此我不知道该器件是否能够支持该器件。 很抱歉、您在这种情况下体验不佳、希望该信息能帮助您避免将来出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lusanda、

    您可以使用以下数据表查看第38页。

    www.ti.com/.../scbu030.pdf


    此致、

    不适用