请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1101、 CC2640R2F、 CC2541您好!
我们正在选择合适的无线芯片来设计我们的器件、并希望比较以下两种芯片的优点和缺点。
CC2640R2F 或其中一个产品系列与 CC1101进行比较。
我们对 CC2640R2F 感兴趣、因为它具有 BLE5.0和低成本特性。
CC1101还因为其成本低且简单。 (在这里、我们将开发我们的自主式原型)
如果还有其他同价位的家庭、请告知我们。
电源抑制是主要方面/要求之一、您能提供一些比较两个芯片的数字吗?
请提供其他相关问题的比较。
感谢您的支持。