请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 我发现了以下示例代码之间的差异。
A.28 Z430_TRF7970A_Demo_v_1_00_00
B. sloc297c TRF7970ABP_RFID_Reader_Demo
在这两个代码中、只有 B 在 ISO15693.C 的292行中包含了5ms 间隔
为什么只有 B 包含该间隔?
我正在使用代码 A 设计测试程序、但缺少标签。
插入代码 B 等间隔后、问题得到改善。
我想知道插入这样一个时间间隔来改善这个问题的原因。