请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP-7970ABP 主题中讨论的其他器件:TRF7970A
大家好、
我是 Anil、我使用 TRF7970A NFC/RFID BoosterPack (DLP-RFID2 v4.3 2013)。 对于此硬件、我需要原理图、因此我要读取 NFC 标签、以便我只想知道引脚。
谢谢
Anil D.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我是 Anil、我使用 TRF7970A NFC/RFID BoosterPack (DLP-RFID2 v4.3 2013)。 对于此硬件、我需要原理图、因此我要读取 NFC 标签、以便我只想知道引脚。
谢谢
Anil D.
Anil、您好!
可从此参考设计下载原理图: www.ti.com/.../TIDM-NFC-RW
如果您只是在寻找 BoosterPack 模块的引脚排列、可以在 http://www.ti.com/lit/an/sloa226/sloa226.pdf 上找到该引脚排列
此致、
Helfried Vollbrecht