您好!
关于 TRF7962A PCD、我们很希望这会被高度优先考虑、因为这是客户的迫切问题。
我们目前使用 TRF7962A 与 ISO/IEC 15693标签进行通信、我们发现在我们的大多数标签中、当我们读取 RSSI 水平和振荡器状态寄存器时、辅助通道明显高于主通道(4-12dBm)。
根据数据表、辅助通道说明存在不一致之处:一方面、它被描述为"仅主接收器用于接收;辅助接收器用于信号质量监控。"
另一方面:"MCU 可以从 TRF7962A RSSI 寄存器中读取 RSSI 值、并决定交换输入信号是否可取。"
我们尝试通过设置芯片状态控制寄存器来使用辅助通道、尽管我们可以看到 RSSI 寄存器中所做的更改、但我们能够读取标签的距离没有物理变化(根据 RSSI 水平应该更大)。
我们甚至短接了主通道、并且仍然能够读取和写入标签(芯片被设置为使用主 RX)、所以看起来 RX 来自辅助、即使它没有被设置。
问题是、如何使用辅助通道、它是否可用于读取和写入命令? 如果是、我们是否应该看到我们能够读取标签的距离有差异?
请尽快提供建议
BR、
Rotem