This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:TRF7962A

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/639896/trf7962a-trf7962a

器件型号:TRF7962A

您好!

关于 TRF7962A PCD、我们很希望这会被高度优先考虑、因为这是客户的迫切问题。

 

我们目前使用 TRF7962A 与 ISO/IEC 15693标签进行通信、我们发现在我们的大多数标签中、当我们读取 RSSI 水平和振荡器状态寄存器时、辅助通道明显高于主通道(4-12dBm)。

 

根据数据表、辅助通道说明存在不一致之处:一方面、它被描述为"仅主接收器用于接收;辅助接收器用于信号质量监控。"

另一方面:"MCU 可以从 TRF7962A RSSI 寄存器中读取 RSSI 值、并决定交换输入信号是否可取。"

 

我们尝试通过设置芯片状态控制寄存器来使用辅助通道、尽管我们可以看到 RSSI 寄存器中所做的更改、但我们能够读取标签的距离没有物理变化(根据 RSSI 水平应该更大)。

我们甚至短接了主通道、并且仍然能够读取和写入标签(芯片被设置为使用主 RX)、所以看起来 RX 来自辅助、即使它没有被设置。

 

问题是、如何使用辅助通道、它是否可用于读取和写入命令? 如果是、我们是否应该看到我们能够读取标签的距离有差异?

 

 请尽快提供建议

BR、

Rotem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rotem、您好!

    数据表没有差异:

    '只有主接收器用于接收;辅助接收器用于信号质量监控。'

    因此、辅助通道用于信号质量监控。

    ' MCU 可以从 TRF7962A RSSI 寄存器读取 RSSI 值、并决定交换输入信号是否可取。'

    RSSI 是信号质量的结果。

    因此、读取 RSSI 值被连接至信号质量、因此辅助通道正在执行所描述的操作。

    现在继续讨论其他点、首先他们能否指定是查看内部 RSSI 还是外部 RSSI? 它们在 SPI 总线上为此获得了什么值?

    当前标签读取距离是多少? 标签的尺寸是多少? 它们尝试瞄准的读数距离是多少?

    关于主通道短路的测试、我们从未这样做过、因此我不知道结果是否合理。 现在、该测试与我无关、至少直到我更好地了解我在上面提出的问题。

    对于问题:

    • 我们如何使用辅助通道、它是否可用于读取和写入命令?
      • 根据芯片状态控制寄存器的设置、辅助通道为 RX_IN1或 RX_IN2。 所选的主通道将用于读取/写入。 但您可以通过芯片状态控制寄存器来更改 RX_IN1和 RX_IN2之间的主通道、以便 RX_IN1或 RX_IN2可用作主通道。
    • 如果是、我们是否应该看到我们能够读取标签的距离有差异?
      • 在我对上一个问题所说的内容的基础上、 将通道从 RX_IN1更改为 RX_IN2可提高性能的唯一情况是在嘈杂的环境中、由于通道从匹配网络抽头的点以及它们的路由方式、一条线路上的信号衰减比另一条线路更明显 内部的电流。 很少有这种特性能够提供更好的读取范围。 不过、如果他们回答了我之前的问题、我可以尝试并帮助指导如何采取正确的步骤来最大化读取范围。