请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 您好!
我们遇到了 Mifare 的特殊直接模式问题。
我们有两种情况、OK 和 NG、它们是相同的电气设计和固件、但它们是不同的模块。
我们发现 MISO 线路上的输出与 TI 原始的 OK/NG 不同。
请查看随附的结果、并告诉我我们犯了哪些错误或有什么意见。
此致、
NAe2e.ti.com/.../Compare.xlsx。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
拉尔夫
感谢你的帮助。
>对于 OK 模块、我看到的唯一区别是 MISO 线路被 TRF7970A 保持在高电平?
>我是否错过了这个?
>这一点完全不是问题、我已经看到我们自己的示例代码就是这样做的(实际上、在查看此内容时就看到了)
>没有任何问题。
=>我知道这个。
>确定模块所面临的问题是什么?
=>好的模块没问题、我们得到输出。
问题在于、NG 模块不会继续(仅2个时钟)使用相同的模块、而不是使用相同的模块。
目前、我们有5%的故障率、不会继续输出。
>对于 NG 模块,数据传输不应像这样停止。 我不确定最初可能会发生什么情况。
>对于启动器,>它们能否测量 SDM 位时钟上显示的第一个脉冲的脉冲宽度并报告时间?
=>我用 Saleae、NG 案例(和良好案例)单独向您发送逻辑数据。
此致、
不适用