This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] RF37S114:如何写入 RF37S114?

Guru**** 2516700 points
Other Parts Discussed in Thread: RF37S114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/734316/faq-rf37s114-how-do-i-write-to-the-rf37s114

器件型号:RF37S114

RF37S114 ISO15693应答器的写入需要特殊处理。  要成功写入此应答器、还需要采取哪些其他措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RF37S114基于德州仪器的 Tag-It HF-I ISO15693应答器系列。 Tag-It 产品系列支持写入单个块等命令、但需要特定的过程才能将标签数据正确写入存储器。

    关键步骤是为 ISO15693命令标志设置选项标志位。 这是命令中的位6。 对于软件、通常通过 OR'ing 0x40将其附加到当前 ISO15693标志中。

    当选择选项标志时、读取器器件不会立即发送帧结束标志、而是在延迟之后发送。 大多数读取器自动处理此延迟传输、但如果您正在对自己的读取器进行编程、则需要在数据的最后一个字节传输经过10ms 后发送帧结束标记。

    10ms 后、帧结束即可发出。 当 RF37S114接收到帧结束时、它会将之前接收到的数据正确写入标签存储器、然后读取器设备可以在其中读取数据。