This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 MIFARE Classic 1K 卡使用 TRF7970A

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/733659/about-mifare-classic-1k-card-use-trf7970a

主题中讨论的其他器件:TRF7970A

您好、我正在使用 TRF7970A 的 SDM 访问 Mifare Classic。

块读取和块写入工作正常、但是递增/递减/传输不能正常工作。


增量/减量命令响应为 ACK、直到参数写入未发出响应
它看起来运行正常、但即使用传输命令写入结果、该值也不会改变。
如果您有任何需要了解的信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoshiharu、

    我们尚未实现这些命令、也无法支持这些命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    >我们尚未实施这些命令,也无法支持这些命令。

    "不执行"意味着 TRF7970A 与 Mifare Classic 的 Inclipment/Decliment/Transfa 命令不对应、或者没有任何操作示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoshiharu-San、

    TRF7970A 能够使用这些命令、但我们没有自己执行它们、也没有可用的示例、也没有关于这些命令的任何技术背景。