This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:IT#39;s 也可以使用此器件具有专有收发器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/711573/trf7970a-it-s-possible-to-use-this-device-has-proprietary-transceiver-as-well

器件型号:TRF7970A

大家好、

 可以使用此器  件、它具有一个使用 OOK 或 ASK 调制的专有收发器、无需 NFC 协议。

如果支持、您能指导我如何实现这一点吗?

提前感谢

最棒的

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    可以这样做、但我们在以这种方式使用器件时不支持该器件。 我们唯一支持的专有技术是 MIFARE Classic、除此之外、我们仅支持 NFC 论坛支持的标签(1类标签除外)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我很高兴您至少能指出我可以从何处开始自我学习该案例。

    此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    数据表。 就是这样。 我们没有提供任何配套资料或建议。 数据表中的内容就是所有可用的内容。