This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:ISO15693的示例代码、此代码使用 TRF7970A 移植到其它处理器

Guru**** 2549120 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TRF7960A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/711137/trf7970a-example-code-for-iso15693-using-trf7970a-for-porting-to-other-processor

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: TRF7960A

我正在研究将 TRF7970A 的代码移植到 PIC 或 Atmel 部件。

我将从 TRF7970ABP_RFID_Reader_Demo 开始、但想知道是否有更好的示例。

这似乎可以追溯到2014年、我发现了一些文档缺陷。

移植并不会有问题、但我应该在调试前进行检查。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    具体取决于您的应用要求。 请参阅常见问题解答的第2.1节、了解我们两种固件产品之间的区别: www.ti.com/.../sloa246

    此外、我还想提前指出、由于其他供应商 MCU 的经验不足、固件移植到非 TI MCU 后、我们可以提供的支持可能会受到限制、具体取决于出现的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接。  它提供了很多帮助。  我使用的是独立版本、如该部分所示。

    这种移植进展非常顺利、我今天将开始测试。  我以前使用过 TRF7960A、但它已经有几年了。