This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F169, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/692704/cc2500-cc2500

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件:MSP430F169

MSP430F169和 CC2500是如何连接在一起的? 请提供连接的引脚图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要控制 CC2500、您需要连接 SPI 接口(SCLK、SI、SO、CSn)和 GDO0、GDO1、 和 GDO2连接到 MSP。

    BR

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要接收此传输数据、使用的 MSP 采用 DAC 配置或 ADC 配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2500上的 SPI 接口连接到 MSP430上的 SPI 接口、GDO 线路连接到 MSP 上的数字输入引脚。

    Siri