请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TRF7970A大家好、我是 UVM 的一名学生、我是一名技术人员。 我想启动一个项目、以便能够在扩展范围内检测13.56MHz 标签。 我购买了一款 DLP RFID2D 器件、该器件具有 SMA 至 U.fl 连接器。 我还订购了一个 HF 13.56MHz 天线、其默认设置为50欧姆。 此外、器件网站会将我引导至读/写软件的下载页面、但我不知道要关注哪个链接。 感谢您的帮助。