This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:TMS3705 / RI-ACC-ADR2-10

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/688463/tms3705-tms3705-ri-acc-adr2-10

器件型号:TMS3705
主题中讨论的其他器件: MRD2EVM

您好!

我们正在考虑在基站中使用 TMS3705D 芯片来读取 HDX 动物标签。

我们已购买 RI-ACC-ADR2-10并开始运行演示软件/w PaLFI 演示 GUI。 遗憾的是、此软件似乎仅支持汽车应答器。

请告诉我:

1. RI-ACC-ADR2-10可用于读取动物 HDX 应答器。

2.如果是-也许您会有一个(内部)版本的 PC 软件、可用于读取这些(动物)应答器。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我认为这可能需要一些修改。 不过,我需要检查我们在这方面究竟有什么可用的东西。 但是,我直到星期一才听到这种情况。

    我确实找到了一篇之前的 E2E 帖子、该帖子可能对您有所帮助: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/p/485794/1786659#1786659

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我在产品团队的圆圈内圈出、他们确认 GUI 不支持只读应答器、如动物 HDX 应答器。

    从技术角度来看、RI-ACC-ADR2-10能够读取标签、但我们没有任何可用的软件或具有此类功能的内部 GUI。 但是、您对此的反馈很有价值、我们将在未来评估是否应将此类功能添加到 GUI 中并提供此类功能、以便轻松评估 TMS3705是否适用于动物应答器应用。

    目前、建议使用 MRD2EVM 评估 TI R/O 应答器。

    Josh Wyatt (前团队成员)的帖子可能仍然对您有用、因此我建议您查看它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、
    感谢您提供的信息-非常感谢您的及时支持和全面努力。
    此致、
    Michael