This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7960A - ISO15693防冲突算法-针对一个始终单槽库存应用场景

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/687678/trf7970a-trf7960a---iso15693-anticollision-algorithm---for-an-always-single-slot-inventory-application-scenario

器件型号:TRF7970A

您好!  

我有一个 ISO 16593规范2000 (E)的免费版本、该版本在第8节中表明"防冲突序列的目的是 通过其 UID 对 VCD 字段中存在的 VICC 进行清点"。   

现在、对于一个只能进行单槽库存的应用、是否可以跳过/忽略防冲突算法?  

谢谢、

Mahesh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh 您好!

    是的、许多应用程序仅使用单个插槽资源清册。