This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2544:N0电容必须是?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/747804/cc2544-np0-capacitance-is-must

器件型号:CC2544

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在对 CC2544进行评估、他们检查了 CC2544参考设计的以下内容、并在不同的位置找到了许多 NP0电容。 最远 的电容是否必须为 NP0或可由  精度相同的其他类别替代、例如 X5R /X7R/  Y5V/Z5U ? 非常感谢。

CC2544 USB 软件狗参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电容器不必是 NP0、但我们建议保持相同的精度。 请记住您所追求的温度范围、较差的材料在高温/低温下具有更大的容差。

    我们主要使用 NP0、因为电容在较大的温度范围内非常稳定。 X5R 主要用于较大的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 RGW:
    明白了,非常感谢您的支持。